This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS:如何在内存段中创建"myheap"?

Guru**** 2595780 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/668025/rtos-how-create-myheap-in-memory-section

工具/软件:TI-RTOS

你(们)好

当我学习 TI_RTOS 时, 有一个 Cape:

有人能给我一个如何编辑我自己的 CMD 的示例吗?

e2e.ti.com/.../LAB_5F00_09_5F00_C28x_5F00_STARTER_5F00_blink_5F00_MBX_5F00_QUEUE.zip

最恰当的考虑

猎人

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    其他问题:

    喜欢:

    如上所示,bufSize 应该是64x8=512, 为什么是256?

    最棒的地方!

    猎人

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您可以查看 SYS/BIOS 中的存储器示例、了解如何创建新的堆。

    注意:默认情况下、内核会为您生成一个堆。 它使用 HeapMem 作为底层堆实现。

    Todd
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Todd