This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSHVMTRINSPIN:电机控制电压限制

Guru**** 2614265 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSHVMTRINSPIN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/695732/tmdshvmtrinspin-motor-control-voltage-limits

器件型号:TMDSHVMTRINSPIN

如果输入电压为115VAC、 TMDSHVMTRINSPIN 是否可以控制230VAC 电机或是否限制为115VAC? 最大 V DC 控制怎么样?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、TMDSHVMTRINSPIN 可用于115VAC 和230VAC 输入、以驱动此类 ACIM 或 PMSM 电机。 但电机的最大运行速度将限制为输入电压和电机负载。 对于 TMDSHVMTRINSPIN、最大直流总线电压最好低于400VDC、因为电容器的容差电压为450VDC。