This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28027:四象限操作连接

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F28027F, BOOSTXL-DRV8301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/668719/tms320f28027-four-quadrant-operation-connection

器件型号:TMS320F28027
主题中讨论的其他器件:LAUNCHXL-F28027FBOOSTXL-DRV8301

您好!

我们带来了两个 LAUNCHXL-F28027F + BOOSTXL-DRV8301。

我们希望以四象限操作运行电机。 我们将其作为参考

但是、从图中我们没有看到如何完成两个电机和驱动器连接。 那么、是否有任何一个告诉我四象限操作的连接。

提前感谢..  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    四象限操作和反转可能只需要一个电机。 要在第1象限中以正速度和扭矩的方向作为电机运行机器、要在第3象限中以负速度和扭矩的方向作为电机运行机器、 并将机器作为发电机运行,以便电源恢复,然后转换‘器“反相”电源而不是整流,以及系统在第2象限或第4象限运行。

    如您所参考的论坛所示、每个电机都连接到 LAUNCHXL-F28027F + BOOSTXL-DRV8301、这两个电机的轴通过耦合进行连接。 它只是使用一个电机将另一个电机拉至相反的方向、以演示四象限操作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。