This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 设备管理器无法识别 COM 端口

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F28069M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/668721/device-manager-fails-to-recognize-the-com-port

您好!

   我的设备管理器没有为套件 LAUNCHXL-F28069M 分配任何 COM 端口。我在该主题 https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000/f/171/p/396813/1410216#1410216中找到解决方案 。由于中国大陆的 YouTube 已被禁止、我不知道解决该问题的过程。有人能用言语描述该解决方案吗?

 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jian、

    感谢您的联系。  此帖子 在主题中提供了详细信息以及相关文件的附件。  这样您就可以对 FTDI 芯片进行重新编程、但如果您有任何问题、请告诉我。

    最棒的

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jian、

    该线程 可能需要更短的时间才能读取。

    Tommy