请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28377S 主题中讨论的其他器件:UNIFLASH
大家好、
当我尝试使用 Uniflash 刷写控制器时、我不断收到此错误。
我看到 CCS 出现同样的问题、重新安装不起作用。
请给我一些建议
[3/2/2018、9:50:07 AM][ERROR] IcePick_C_0:连接到目标时出错:(错误-600 @ 0x0)无法找到所需的动态库。 库不在搜索路径上。 (仿真包7.0.100.0)
此致、
Rozario