This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28027:insta-spin FOC 参数识别

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/668467/tms320f28027-insta-spin-foc-parameters-identification

器件型号:TMS320F28027
主题中讨论的其他器件:DRV8301

您好!

我们使用的是 LAUNCHXL28027+BOOSTXL DRV8301开发套件。

在中运行 lab2b 以识别电机参数。我们只想通过使用 Insta SPIN FOC 来确定电机极对数。  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    InstaSPIN-FOC 无法直接识别电机的极对、您必须根据电机规格设置此参数、或者您可以通过手动测量机器和电频率来计算此参数。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。