This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069:无法获取数据表的表5-1中发布的 HALT 功率值

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/668605/tms320f28069-cannot-get-the-halt-power-numbers-published-in-table-5-1-of-datasheet

器件型号:TMS320F28069
Thread 中讨论的其他器件:controlSUITE

我的一位客户正在尝试针对 HALT 模式实现数据表(表5-1)中的功率值。  它们使用实验套件 USB 集线站、并运行 controlSUITE lpm_haltwake 示例。

他们将该代码加载到开发板上的闪存上并从那里运行。  启动时、系统进入暂停状态、我们看到电流下降到35mA。  GPIO0上的唤醒信号将导致芯片唤醒,并恢复到“for”环路中~135mA 的电流消耗。  35mA 似乎相当高、与数据表表表格不一致。 断开 JTAG。  

获取数据表上发布的 HALT 功率值的最佳方法是什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    胡安

    几个问题:
    客户如何测量电流? 电流表是如何连接的?
    哪个电源轨显示的电流为35mA?
    测量的温度是多少?
    正在使用的 controlCARD 和集线站有哪些具体版本?

    集线站和 controlCARD 不提供与电源轨直接挂钩的方法、以单独测量每个电源轨上的电流。

    数据表中的电流值是在验证/调试板(VDB)上捕获的、万用表和器件之间的路径中没有任何内容。 与 ATE 类似、电流表在器件引脚之前的最后一个点连接。

    谢谢、
    标记
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在对数据表中的所有脚注进行寻址(请注意、顺序很重要、即使没有明确标注)并从实验套件中移除三个电阻器后、我们现在看到的是60uA。   

    如果您的建议之外还有任何内容、请随时与我们分享。  

    我已将您的问题转发给客户、但目前不确定这一点是否重要。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    胡安
    我很高兴听到您正在本地解决此问题。

    我仍然很好奇这60uA 意味着什么。 哪种电源轨的电流是60uA? 什么电压? 电路板上有3个不同的电源轨:1.2V、3.3V 和5V。一个电源轨上的电流为60uA、这意味着另一个电源轨上的电流不同于60uA。

    是否在 HALT 模式电流测量期间连接了调试器? 这是另一个需要考虑的问题。 如果 JTAG 连接到 CCS、则可能会在来自探针的 JTAG 引脚上发生一些切换、这会导致 VDDIO 轨上消耗电流。

    谢谢、
    标记
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    JTAG 已断开连接(正如代码示例注释中建议的那样)并且只在3.3V 电源轨上测量。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很好。 嗯、看起来您获得的值低于数据表中显示的启用 VREG 的典型值(controlCARD 正在使用 VREG)。 对这些值求和后、DS 给出了 HALT 模式中的典型值95uA。 您可能无法进一步降低电流。 您看到的任何变化都可能是由于 IC 与 IC 之间的差异以及电压和温度等环境变化所致。

    作为参考、移除了哪些电阻器来直接测量3.3V 电源轨。 您能否与我分享原理图上电流表已连接的观点?

    谢谢!
    标记