This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28335:eZdsp F28335目标连接问题

Guru**** 2591060 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/668365/ccs-tms320f28335-ezdsp-f28335-target-connection-problem

器件型号:TMS320F28335

工具/软件:Code Composer Studio

我将 eZdsp F2335与 code composer V3.3搭配使用、效果很好。

我最近将 code composer 升级到了 V7.4、但无法  与器件建立连接。  

有人可以帮助我吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Guilherme、

    在 CCSv7 (实际上是 CCSv4和更高版本)中、您需要设置目标配置文件(.ccxml)。 请确保在安装 CCSv7时还安装了 Spectrum Digital 的仿真支持。 在 CCSv7中、点击 File -> New -> Target Configuration File。 接下来、为文件命名(例如 eZdsp_F28335.ccxml)、然后单击完成。 在下一个窗口中、选择连接类型为"Spectrum Digital DSK-EVM-eZdsp 板载仿真器"、然后选择 EZDSPF28335和 Save。

    但愿这对您有所帮助。 如果您的问题得到了解答、请单击绿色的"验证答案"按钮。 谢谢。

    - Ken
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ken、

    感谢您的关注。 我解决了这个问题...

    我重新安装了 Code Composer、选中"Spectrum Digital Debug..."框 选择调试探针屏幕中。 然后、正如您提到的、我使用"Spectrum Digital DSK-EVM-eZdsp 板载仿真器"配置了目标连接。

    谢谢、