This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSSOLARUINVKIT:能否将评估板连接到外部控制器?

Guru**** 2616395 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/695719/tmdssolaruinvkit-can-i-connect-the-evaluation-board-to-an-external-controller

器件型号:TMDSSOLARUINVKIT

您好!

作为 我的研究的一部分、我认真考虑订购 TMDSSOLARUINVKIT 评估板以试验性地验证反激式转换器的 MPPT 算法。 我已经在另一个控制器板(dSPACE)上开发了我的算法、并且希望进一步开发、以便将其编程到 C2000 Piccolo 微控制器中。 我想比较一下 dSPACE 和 TI 电路板在同一反激式转换器硬件上的实现情况。  

是否可以从 dSPACE 而不是 C2000板生成我的 PWM 信号? 我注意到用户指南中的引脚 J30和 J31、它们是直接连接到反激式开关栅极信号(即、如用户指南图4中所示的 PWM3A 和 PWM3B)、还是仅启用信号? 能否使用 J30和 J31连接不同的外部控制器? 是否有包含此评估模块信号映射的文档?

我的另一个问题是、是否可以将 C6000电路板与此评估模块配合使用?

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Morcos、

    1.电路板设计为与 C2000控制卡配合使用、保持我的 TI 帽子、这正是我打算使用此电路板的目的。

    2.话虽如此,您可以参考原理图并决定绕过控制和反馈信号,并将其路由到您喜欢的任何位置,这就是您的工程设计项目:)

    此外、对于其他问题、请参考原理图、您将能够在花一些时间了解原理图后回答这些问题。 这是我们在 UG 中提供的文档。