This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSECATCNCD379D:购买 EtherCAT ET1100板

Guru**** 2614265 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/695705/tmdsecatcncd379d-buying-ethercat-et1100-board

器件型号:TMDSECATCNCD379D
主题中讨论的其他器件:TMS320F28379D

尊敬的 TI 官员:

我对 TMDSECATNCD379 EtherCAT 板感兴趣。 但是、我只想购买 EtherCAT 板、因为我已经获得了 TMS320F28379D 控制卡。 但我只能选择购买 EtherCAT 板和 controlCARD (249$)。 是否可以仅购买 EtherCAT 板?  

此致、
一个。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    遗憾的是、这些产品不单独销售。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chris、

    如果是这样,您能否推荐一些 EtherCAT 板的替代产品? 是否可以通过外部连接器 J9 (Hirose DF4HC (4.0)-60DS-0.4V (51))将任何 EtherCAT 板连接到 TMS320F28379D 板?  

    此致、
    一个。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    一、
    J9是一个仅为 C2000 controlCARD 定义的特殊连接器。 我不知道其他任何支持此连接器的 EtherCAT 板。