This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28035:外部中断

Guru**** 2593490 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/668303/tms320f28035-external-interrupt

器件型号:TMS320F28035

您好!

是否有任何方法可以使用更多3个外部中断? 我想让中断在 GPIO 将状态从0更改为1时触发?

我已经使用了3个可用的外部中断。 是否有任何替代方法?

谢谢

Sagar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    萨加尔

    您能否使用其中一个捕捉(eCAP)输入?  这将触发边沿敏感中断。

    戴维

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我还使用了4个 ePWM 引脚! 那么、如果我想让其中几个基于 GPIO 触发的中断、那么应该有什么选择呢?

    谢谢
    Sagar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="sagar shah54">我还使用了4个 ePWM 引脚! 那么、如果我想让其中几个基于 GPIO 触发的中断、那么应该有什么选择呢?

    [/报价]

    您好 Sagar、

    我看不到 ePWM 引脚与此相关的操作。  如果您已经使用了外部中断、我建议将 eCAP 引脚用作一 个额外的边沿触发中断。

    此致、

    David