This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28379D:如何在 cpu02上运行 buffdac_sine_cpu01

Guru**** 2528770 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/668067/ccs-tms320f28379d-how-to-run-buffdac_sine_cpu01-on-cpu02

器件型号:TMS320F28379D
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

工具/软件:Code Composer Studio

你(们)好

我正在尝试在 cpu02上运行 C2000软件示例 buffdac_sine_cpu01。 当我在 cpu01上运行时、它工作正常、但在 cpu02上、DAC 输出卡在零。 程序加载到 cpu02上并执行、但 DAC 输出不工作。

我对 CCS 和 MCU 非常陌生。 您能否解释在 cpu02上运行 buffdac_sine_cpu01的过程? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Francesco:

    要控制 CPU2上的外设、您必须为 CPU2提供外设所有权、因为 CPU1默认拥有所有外设。 请按照此帖子中的建议操作、如果您有任何疑问、请告知我们。

    https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000/f/171/t/639533?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=dac%20sine

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、这解决了我的问题。

    在我使用的 cpu01上运行的程序中

    EALLOW;
    DevCfgRegs.CPUSEL14.bit.DAC_A = 1;
    EDIS; 

    将 DAC_A 的所有权转让给 cpu02;

    然后、在我使用的要在 cpu02上运行的程序中

    EALLOW;
    
    DacaRegs.DACCTL.bit.DACREFSEL =基准;
    DacaRegs.DACOUTEN .bit.DACOUTEN = 1;
    DacaRegs.>DACVALS.ALL = 0;
    
    DELAY_US (10); //缓冲 DAC 加电
    
    EDIS 的延迟; 

    来配置 DAC_A

    之后、使用设置一个值

    DacaRegs.DACVALS.ALL = 2048; 

    我在 cpu02上运行时检查了 DAC_A 是否正常工作(寄存器 DACVALA 已正确更新、并且从"Expressions"窗口中检查了其值)。

    对于这两个程序,我都使用了 C2000Ware 中的 F2837xD_xxxx 源来实现 InitSysCtrl()、InitPie()等

    链接的链接  

    cpu01上的2837xD_RAM_lnk_CPU1.cmd 和 F2837xD_Headers_nonBIOS_CPU1.cmd、具有预定义符号 CPU1

    cpu02上的2837xD_RAM_lnk_CPU2.cmd 和 F2837xD_Headers_nonBIOS_CPU2.cmd、具有预定义符号 CPU2

    也许其他人会发现这些信息很有用。

    谢谢

    弗朗西斯科

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Francesco:

    我很高兴听到这个消息、并感谢您发表您所做的一切! 如果您有任何疑问、请务必告知我们。