This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377D:IEC60730SWPACKAMAS:C2000-DIAGNOST-SW-PACK-封装:ADC MUX 的诊断

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS3137

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/668112/tms320f28377d-iec60730swpackages-c2000-diagnostic-sw-package-a-diagnostic-for-adc-mux

器件型号:TMS320F28377D
主题中讨论的其他器件:TMS570LS3137


您好!

我能不能向您提出建议来实施 ADC MUX (多路复用器)诊断

如果您能对 硬件和软件进行评论、我们会很高兴。

-硬件:对于 Hercules (TMS570LS3137)、16个端子被连接至 ADC1/2并且可比较重复的读数。 我认为 F28377D 中没有这种重复的 ADC 路径。 TI 如何在 F28377D 上实施诊断以通过 IEC61508 SIL-3?

-软件:是否有用于自检 MUX 的示例代码? 在 各种多路复用器配置中、对 STL_ADC_TEST ()的调用次数就会很多。

我的重点不是 ADC、而是 MUX。
我下载了 C2000-diagnostic-sw-package 并发现 STL_ADC_TEST ()是一款适用于 ADC 体或单通道的理想解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在 F28377D 器件上、有3个 ADC 输入引脚与 Hercules 一样路由到所有4个 ADC、其中 ADCINA0路由到每个 ADC 的 IN12、ADCIN14/15路由到每个 ADC 的 IN14/15。

    此外、在 F28377D 上有4个 ADC、每个 ADC 都有自己的一组输入引脚。 如果您的系统配置允许、您可以使用2个 ADC 通过单独的引脚对输入信号进行独立采样、并在 ADC 结果寄存器写入后进行基于软件的交叉校验(根据输入的有效性)。

    F28377D 器件还具有 DAC 环回和 VREFLO、它们路由到每个 ADC 的 IN8/9、客户也可以将其用作检查 ADC/MUX。

    请参阅数据表(SPRS880H)第96页的方框图。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hideaki、您好!

    我们的安全专家将很快做出响应。

    此致、
    SAL
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Han 和 Sal、
    谢谢你。 非常清晰、非常快。