This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2808:CCS v6.2.0链接错误#10234-D

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F2808

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/695851/ccs-tms320f2808-ccs-v6-2-0-linking-error-10234-d

器件型号:TMS320F2808

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、

我一直在努力解决奇怪的问题。 几个月前、我在 CCS v6.2.0中为 TMS320F2808编写了一个软件。 我能够顺利地编译源代码。

现在、我需要在软件中进行一些更改。 一旦我实施了这些代码、我就尝试重新编译源代码、并且收到了以下给定的错误消息:

未定义的首次引用
符号
------ --------
_ausschalten_FZGEN ./XYZ。obj
ausschalten_mw    ./XYZ。obj
_fzgen_berechnen    ./XYZ.obj
pruefe_ein_aus      /XYZ.obj
Set_max_power      /XYZ.obj
_STATUS_LEed          /XYZ.obj

错误#10234-D:未解析的符号仍然存在
错误#10010:链接期间遇到错误;未生成"XYZ.OUT"
gmake:***[XYZ.OUT]错误1
gmake:目标"全部"不会由于错误而重新生成

自从几个月前发布软件以来、我没有使用过 CCS。 是否有人知道会出什么问题? 提前感谢您的任何想法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好

    验证您的项目资源管理器中是否有所需的所有源文件。 此外、确保您正在"重建"、而不仅仅是"构建"。

    此致
    Chris