请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28379D 我尝试生成一个周期为1.786ms、占空比为40%(Ton = 0.76ms)的 PWM 信号。
我正在使用 C2000 1日 wokshop 中提供的代码。 (下面提供了项目文件夹。)
当我增加 PWM1周期并超过(16位) 65536时、周期截断为 超过65536的值。
虽然我并不完全确定要在代码中更改什么以生成所需的 PWM 信号、但我怀疑 InitSysPll 函数的时钟源被定义为无符号16位整数。
我的最后期限即将到来,如果能在这方面提供任何帮助,我将不胜感激。
项目文件夹如下: e2e.ti.com/.../Lab3.zip