This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28377S:CCS/TMS320F28377

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/695802/ccs-tms320f28377s-ccs-tms320f28377s

器件型号:TMS320F28377S
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

工具/软件:Code Composer Studio

在 f28377s 中,我们如何访问比较器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Surya、

    有关比较器子系统(CMPSS)的信息、请参阅 F28377S 器件技术参考手册(TRM)。

    您可以在 C2000Ware 中的特定器件文件夹中找到有关使用 CMPSS 的示例。 请参阅示例以了解如何使用 CMPSS。 如果您有任何详细信息、请告知我们。

    谢谢、
    Katta
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否可以使用 ePWM 来实现此目的?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Surya、

    ePWM 可在此处使用。 但我想详细了解您的整个查询。 您在使用 CMPSS 或 EPMW 时是否遇到任何问题?
    如果与您相关、请参阅此帖子。
    e2e.ti.com/.../561585

    请以与帖子类似的方式提及完整的查询。

    谢谢、
    Katta
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我的查询要简单得多,我只需要访问比较器的输出(方波脉冲信号),与两个输入(1 -一个恒定误差信号和2 -一个三角脉冲)相比
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在提供 DAC 的其中一个输入源的 cmpss 设置中,从两个源中选择基准电压,一个是 vdac,另一个是 VDDA,VDDA 的来源是?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Surya、

    VDDA 应作为标称值提供3.3V 电压。 如需更多信息、请查看这些帖子

    谢谢、
    Katta