请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28335 工具/软件:TI C/C++编译器
您好!
我正在尝试将 CPU 定时器0的 TRB 位(第5位)、控制寄存器(TIMER0TCR)更新为1、这不起作用。 我能够将位值更新为0。 我已经浏览过数据表(sprufb0d.pdf)、发现这是一个 R/W 位。 在 CCS 调试模式下、即使强制将位值更新为1也不起作用。 这种行为的原因可能是什么? 有人能不能建议我如何将这个位更新为1、或者是否有任何其他依赖关系妨碍了我这么做。
谢谢。