This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28374S:CLA 程序存储器更小

Guru**** 2782445 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/668132/ccs-tms320f28374s-cla-program-memory-to-small

器件型号:TMS320F28374S

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

是否有方法将 CLA 的程序存储器增加到0x2800 16位字以上。 我为 CLA 程序分配了 LRAM01 - LRAM05 、为 CLA 数据分配了 LRAM00。 但链接器会告知我需要将0x2900 16位字用于程序。 在中、只需要 LSRAM00 (aprox. 0x200)内的少量数据。

如果没有其他具有增加 LSRAM 扇区或更多扇区的 Delfino 部件?

很高兴有任何提示。

此致、

Dennis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Dennis:

    LS0 - LS5是 CLA 可访问的唯一存储器。 如果需要、CLA1还可以访问 EMIF 接口。

    这是可用于此 Deflino 器件的最大本地共享存储器容量。

    我建议开启编译器的优化。 CLA 编译器也许能够消除操作码和程序存储器、这样您就可以将其放入您的 CLA 程序存储器中。

    您可能还具有一些可进行优化的代码。 如果您需要有关此方面的一些帮助、可以在此处发帖、我们可能会帮助优化它。

    希望这能有所帮助。
    SAL