This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049:闪存 API 许可证类型

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/695782/tms320f280049-flash-api-license-type

器件型号:TMS320F280049
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

在 C2000ware v1_00_04_00清单中、我可以看到 F280004x 闪存 API 是 TI 的商业类型许可证。

C:\ti\c2000\C2000Ware_1_00_04_00\C2000Ware_1_00_04_00_manifest.html

但是、在 v1_00_04_00之前、例如1_00_03_00、清单中没有提到闪存 API 许可证类型。  

您能否告诉我 、版本 1_00_03_00中的 F280004x 闪存 API 是否也是 TI 商业类型许可证?  

此致、

Furuya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Furuya、

    C2000Ware v1_00_03_00中的 F28004x 闪存 API 也是 TI 商业类型许可证。 清单中可能遗漏了它。

    谢谢、
    Katta