主题中讨论的其他器件:C2000WARE
工具/软件:Code Composer Studio
我们的客户正在使用 F28027的 EVM 进行评估、现在出现了问题。
当 C2000 Ware 中包含的 AdcConversion()函数处于闪存操作中时,它无法退出循环。
RAM 运行没有问题。
我们的客户使用连接器命令文件进行 C2000 Ware 中包含的闪存操作、可从公司主页下载。
■使用环境
CCS 版本:8.0.0.00016
C2000 Ware 1.00.04.00
■复制程序
导入项目。
C:\ti\c2000Ware_1_00_04_00\device_support\f2802x\examples\structs\adc_soc
请描述"Example_2802xAdc3.c"开头的"#define _flash"。
3.将链接器命令文件更改为
C:\ti\c2000Ware_1_00_04_00\device_support\F2802x\con\cmd\cf28027.cmd
并从 CCS 中的调试(构建+加载)运行它。
第363行、共页
C:\ti\c2000Ware_1_00_04_00\device_support\f2802x\common\source\f2802x_adc.c
它不能从循环"while (AdcRegs.ADCINTFlG.bit.ADCINT2 = 0)"中退出