This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28377S:cmd 文件

Guru**** 2614265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/695679/ccs-tms320f28377s-cmd-file

器件型号:TMS320F28377S

工具/软件:Code Composer Studio

程序的.text 段超过32k*16位,并且可以将两个闪存扇区合并到 CMD 文件中的一个区域中,并且.text 段存储在合并区域中吗? 例如、将 FLASHF 和 FLASHG 合并到一个名为 FLASHF_G 的新区域中、起始地址为0x090000、长度为0x010000。 将.text 段分配给 CMD 文件中的 FLASHF_G。  

RAMLS 存储器扇区是否也可以通过这种方式合并?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、您可以这样做、这种做法很常见。 如果提供的存储器是连续的、则可以将任意多个段组合到单个命名块中。

    此致、

    Richard