This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28062F:代码保护锁定后、器件不工作

Guru**** 2835435 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28062F

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/695420/tms320f28062f-device-does-not-work-after-code-protection-lock

器件型号:TMS320F28062F

尊敬的:

客户 BOR 希望通过代码保护其 TMS320F28062F InstaSpin 器件。 客户使用 C2000 Gang 编程器对器件进行编程。 编程器的配置可在随附的文档中找到。 借助输出代码保护、DE 器件的工作方式堪称完美。 锁定后 、器件不会启动。

可能会出什么问题?e2e.ti.com/.../Code-protection-with-Gang-Programr.zip
 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果代码是由 CCS 编程的、您是否可以检查客户是否遇到了相同的问题? 如果是、请检查闪存初始化和引导模式设置。 如果否、请检查.cmd 文件中的段设置、需要在第0页中设置所有".econst"、".const"、".switch"、但在第1页中设置".stack"、".ebss"和".esysme"。