This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8301-69M-KIT:DRV8301-69M-KIT 电路图

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28069M, DRV8301-69M-KIT, DRV8301, CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/695516/drv8301-69m-kit-drv8301-69m-kit-circuit-diagram

器件型号:DRV8301-69M-KIT
主题中讨论的其他器件:TMS320F28069MDRV8301controlSUITE

您好!  

我最近购买 了 DRV8301-69M-KIT 来测试 TMS320F28069M 芯片。 我们对芯片的性能非常满意、并希望使用它定制 PCB 板。 掌握 DRV8301-69M-KIT 的电路图将会很有帮助、因为这样可以为我们启动设计过程提供一个基准。  

谢谢、

JEITA  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、JITA、

    DRV8301板的设计文件可在上的 controlSUITE 中找到

    www.ti.com/.../controlsuite

    下载并安装套件后、您可以在中找到设计文件

    C:\ti\controlSUITE\development_kits\DRV830x-HC-C2-KIT_V105\~DRV830x-HC-EVM-HWdevPkg\DRV830x_RevD_HWDevPKG

    谢谢。

    此致、
    韩章