This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSSOLARUINVKIT

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/695487/tmdssolaruinvkit-with

主题中讨论的其他器件:TMDSSOLARUINVKIT

您好!  

我使用的是 TMDSSOLARUINVKIT。  

我的问题是:为什么不能将逆变器的电源传输到交流电源。

我更愿意移除电阻、并将连接保持在逆变器和交流电源之间。

提前感谢您的任何帮助。

REAMA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Reama、

    如果您具有良好的质量四象限交流电源、它可以像电网一样灌入电流、则可以移除电阻。 典型的交流电源不是四象限、不能灌入电能。  

    但是,请注意,在测试电路板时,在以前未测试过的条件下。

    此致

    Manish Bhardwaj