This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28034:ePWM 冲突计数器零清零和同步输入

Guru**** 2137480 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/719049/tms320f28034-epwm-conflicting-counter-zero-clear-and-sync-input

器件型号:TMS320F28034

各位专家:

假设 PWM1和 PWM2正在运行、PWM2与 PWM1同步。 当 PWM2计数器因 PWM2计数器与周期匹配而被清零时、在同一时间、同步脉冲从 PWM1输入。  

问题是什么是 PWM2定时器计数器、它是零或 PBPHS。

此致、

Uchikoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Uchikosi-San、
    我将对此进行研究、我假设同步事件将具有优先级、但我需要进一步研究。

    我将在一些实验运行后在这里发布。

    此致、
    Cody
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Uchikosi-San、

    我确认了优先事项。

    较高优先级--- >较低的优先级
    软件写入->同步事件-> TBCTR=PRD 事件

    这意味着同步事件将生效、TBCTR 将等于 TBPHS。

    此致、
    Cody

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Cody、
    感谢您的确认!
    此致、
    Uchikoshi