This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2812:EtherCAT SYNC0引脚/SYNC1引脚

Guru**** 2538955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/718636/tms320f2812-ethercat-sync0-pin-sync1-pin

器件型号:TMS320F2812

大家好、

如以下链接中所述、 我们可以将 ET1100的 SYNCO/SYNC1引脚 与通用 GPIO 相连。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000/f/171/t/582821?TMS320F2812-How-to-locate-EtherCAT-SYNC0-pin-on-the-DSP

但是、要 将 SYNC0/SYNC1与 IRQ 配置相连、这是强制性的吗? 或者何时需要 为 SYNC0/SYNC1分配 IRQ?

请提供您宝贵的反馈。

此致、

S.Saravanakumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好

    我不能说100%是否是强制的、但如果您要使用 SYNC 进行操作、为了获得最佳性能、最好将 SYNC 与 IRQ 配置绑定。

    此致
    Chris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Chris:
    感谢你的答复。
    我可以将 SYNC0/SYNC1与任何 GPIO 连接并配置为外部中断。
    这也可以吗? 请提供您宝贵的反馈。

    此致、
    S.Saravanakumar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好

    是的、这应该可以。
    如果您有任何与 C2000 MCU 或集成不直接相关的 EtherCAT 最佳实践问题、应在 ETG 论坛上提出。

    此致
    Chris