This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMDXIDDK377D:TMDXIDDK377D

Guru**** 675280 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28377D
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/719112/ccs-tmdxiddk377d-tmdxiddk377d

器件型号:TMDXIDDK377D

工具/软件:Code Composer Studio

连接到目标时出错

当我尝试连接 到 C2000 Delfino controlCARD TMDXCNCD28377D 时、出现以下错误:

"IcePick_C_0:连接到目标时出错:(错误-1265 @ 0x0)驱动程序无法识别或不支持器件 ID。 确认器件和调试探针配置正确、或更新器件驱动程序。 (仿真包8.0.27.9)"  

CCS 版本:8.1.0.00011

连接:XDS100v2 USB 调试探针

板或器件:TMS320F28377D

测试连接结果附在 txt 文件中。

是否有任何想法、问题可能出在哪?

此致、e2e.ti.com/.../test_5F00_connection.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yevgeny、
    感谢您发送测试日志、这些日志看起来不错、这意味着 CCS 已正确检测并连接到 XDS100v2。 在 TMS320F28377D 等较新器件上、还需要进行其他检查、确保 MCU 器件型号与目标配置文件中使用的 PN 相匹配。 这样做是为了使内置闪存工具知道内核数/闪存大小等 在您的目标配置 CCXML 中、您能否确认您选择了 F28377D 作为目标? 请注意、在后来的控制卡(TMS)上、我们已切换到 MCU 的 F28379D、因此如果您在控制卡版本之间来回切换、则需要不同的 CCXML。

    Matt
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    感谢您的回答。 我检查了 CCXML 文件、我看到 F28377D 已选择作为目标。  还有其他想法吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yevgeny、
    此控制卡具有高功率隔离、因此需要为仿真器以及卡本身供电。

    我不希望出现此错误消息、但要确保:您是否已插入坞站并已通电(使用另一个 USB 或5V 桶形连接器)?

    如果这不起作用、您可以强制 CCS 通过"help->Check for Updates"执行更新。

    请告诉我您看到的内容、我们可以从这里开始。

    Matthew