This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMDSHVMTRINSPIN:CCS/TMDSHVMTRINSPIN

Guru**** 2445440 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDSHVMTRINSPIN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/717505/ccs-tmdshvmtrinspin-ccs-tmdshvmtrinspin

器件型号:TMDSHVMTRINSPIN

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我有 TMDSHVMTRINSPIN 套件和 C2000 F28035 Piccolo 处理器。 我使用的是 Matlab 2017b。 我演示了永磁同步电机场定向控制(c28035pmssmfoochvkit_ERT.slx)。 链路断开。

https://www.mathworks.com/help/supportpkg/texasinstrumentsc2000/examples/permanent-magnet-synchronous-motor-field-oriented-control.html

尽管处理器是相同的、但套件是不同的。 但这并不重要。 演示成功了。

如果使用 PMSM 电机、特性如下:2000rpm、7.18Nm 和10极。 但在演示中、我无法找到输入电机参数的位置。

请帮帮我!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    查看该示例后、我也找不到保存参数的 MATLAB 块。 在自动代码生成工具创建应用程序代码后、您可能需要在代码中更改它? 我将要求 MATLAB 的某个人在这个问题上进行权衡

    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    初始化文件 c28035pms_foc_data.m 中提到了电机参数 在加载型号 c28035pmssmfoochvkit_ERT 时调用此 MATLAB 脚本。 您可以从模型属性->回调-> PreLoadFcn 中看到这一点、如附加文件中所示。 您可以通过在命令窗口中键入以下命令来打开此文件:

    >>编辑 c28035pms_foc_data

    希望这对您有所帮助。

    Sumith