请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMDSHVMTRINSPIN 工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我有 TMDSHVMTRINSPIN 套件和 C2000 F28035 Piccolo 处理器。 我使用的是 Matlab 2017b。 我演示了永磁同步电机场定向控制(c28035pmssmfoochvkit_ERT.slx)。 链路断开。
尽管处理器是相同的、但套件是不同的。 但这并不重要。 演示成功了。
如果使用 PMSM 电机、特性如下:2000rpm、7.18Nm 和10极。 但在演示中、我无法找到输入电机参数的位置。
请帮帮我!