This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379S:您是否有适用于驱动器设计套件的一日技术讲座实验室套件?

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: DESIGNDRIVE, CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/719153/tms320f28379s-do-you-have-one-day-workshop-lab-kit-that-works-with-designdrive-kit

器件型号:TMS320F28379S
主题中讨论的其他器件:DESIGNDRIVEcontrolSUITE

您是否有适用于驱动器设计套件的一日技术讲座实验室套件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Akila、

    F2837xD 器件技术讲座为期一天、为期多天、请访问:

    processors.wiki.ti.com/.../C2000_One-Day_Workshop

    processors.wiki.ti.com/.../C2000_Multi-Day_Workshop

    我不知道 DesignDRVIE 的具体技术讲座、但我会有人检查并返回给您。

    但愿这对您有所帮助。 如果您的问题得到了解答、请单击绿色的"验证答案"按钮。 谢谢。

    - Ken
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Akila、
    DesignDRIVE 是一个涵盖几个方面的开放术语。 是查看位置感应还是驱动电机。

    请在查看相关信息
    training.ti.com/c2000-designdrive-solution-industrial-drives-and-motor-control

    如果您有任何疑问、请告知我们。
    Rgds、
    Ramesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已经介绍了前两个模块。 非常有帮助。 :)在驱动电机时,我希望获得更多有关空间矢量实现、位置感应以及使用基于电流限制的 PWM 故障跳闸的指导。
    Akila
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们没有针对您所关注的主题举办特定的一日技术讲座。 但是、基于 TMDSIDDK 套件的 controlSUITE 中提供了一些示例、您可以参考这些示例。 "Docs"文件夹中提供了用户指南

    C:\ti\controlSUITE\development_kits\TMDSIDDK_v2.0\IDDK_PM_Servo_F2837x_v2_00_00_00
    C:\ti\controlSUITE\libs\app_libs\position_manager

    希望对您有所帮助。