This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F28M35H52C:CAN 消息已发送但未接收

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: F28M35H52C, ISO1050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/714947/f28m35h52c-can-messages-sent-but-not-received

器件型号:F28M35H52C
主题中讨论的其他器件: ISO1050

我在 F28M35H52C MCU 上使用 CAN 模块。

我可以向总线上的设备发送消息、但我无法接收任何消息。 硬件方面、我已经检查了消息是否到达 MCU 的 Rx 引脚、但 CAN 内核不捕获  数据寄存器中的任何内容。

有人对接收 CAN 消息有任何建议吗?    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、您好!

    您能否分享测试设置详细信息? 这是定制板还是评估套件?

    此致、
    Gautam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、您好!

    您能告诉我几件事吗?

    1. CAN 收发器是否连接到 CAN 控制器?
    2.您是否正确配置了 CAN 报文对象?
    3.您是否在消息 RAM 中检查了掩码和其他配置值?
    4.消息 RAM 是否正在初始化?

    谢谢、此致
    Harshmeet Singh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gautam、

    我将 Concerto F28M35 controlCARD 插入到了定制开发板中。

    我们使用的是 GPIO12和13 (M_CAN0RX 和 M_CAN0TX)。 这些线路连接到 ISO1050收发器、该收发器连接到 CAN 总线。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Harshmeet、您好!

    对于(1)、请参阅我对 Gautam 的响应。

    我将查看设置和消息 RAM。

    感谢您的回答
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    有更新吗?

    此致
    Harshmeet