This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377D:F28377D:差动 ADC 输入的参考设计

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: THS4551, LAUNCHXL-F28379D, THS4531

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/716496/tms320f28377d-f28377d-reference-design-for-a-differential-adc-input

器件型号:TMS320F28377D
主题中讨论的其他器件:THS4551LAUNCHXL-F28379DTHS4531

您好、社区

是否有适用于差动 ADC 输入(F28377D)的参考硬件设计?

或者、有人能为我推荐一个差分运算放大器吗?

提前感谢、

1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    这将很大程度上取决于您的应用要求。  

    • 您尝试连接到什么?
    • 信号调节电路的输入是单端还是差分输入?
      • 原始输入电压范围是多少?
    • 您是否已经为信号调节电路选择了电压轨?
    • 您需要 ADC 以多快的速度对给定通道进行采样?
    • 您的应用最重要的是什么? 性能、功耗、面积、成本?

    我将把它移到运算放大器 e2e 论坛;他们应该能够在选择电路拓扑以驱动 ADC 和选择合适的放大器方面提供最大帮助。 根据您的要求。   

    ------------------------

    相关 ADC 信息:

    • 分辨率:16位
    • 采样率:1.1MSPS
    • 输入:全差分
      • 共模要求:(VREFHI/2)+/- 50mV
    • 输入范围:通常为0至2.5V 或0至3.0V。
    • ADC 内部开关电阻:700欧姆
    • ADC S+H 电容:16.5pF
    • 最小 S+H:320ns  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../DiffAmpADCdrive.TSCHiJan、

    这是一个基于 THS4551的 ADC 驱动电路、我们为其提供了评估模型。 它在241ns 内将上面指定的 ADC 稳定在低于1LSB/2。 该器件的输入范围为-0.2V 至3.8V、采用5V 电源。

    此致、

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    感谢您的回复;-)

    @Devin:
    我将从该控制器开始、我想了解具有差分输入的16位 ADC 的工作原理。 我还没有真正的应用。

    @Sean:
    谢谢您、此电路对您很有帮助。

    @全部:
    同时、我在 TI 电路板"LAUNCHXL-F28379D"上找到了一个参考设计。 有一个使用差分的电路。 运算放大器"THS4531"。

    此致、
    1月
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    如果您需要具有足够低噪声和失真的源来查看12位和16位之间的差异、请查看此 EVM:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的建议。
    看起来很有趣。
    ;-)