This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28377D:EMIF 以 SRAM 的形式访问 FPGA

Guru**** 2538520 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/718298/ccs-tms320f28377d-emif-access-an-fpga-as-sram

器件型号:TMS320F28377D

工具/软件:Code Composer Studio

香榭丽舍

我向客户提出这一要求。

我们的 EMIF 可用于访问 SDRAM 和异步 SRAM/FLASH。

但是、如果用户希望将 FPGA 用作(同步) SRAM、我们可以使用 EMIF 吗?

如果是、我们是否有任何文档供参考?

韦恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    韦恩、

    是的、它可用于任何支持异步接口的外部器件。 我们没有适用于 FPGA 的特定文档、但您可以参阅此通用应用手册

    此致、

    Vivek Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    香榭丽舍

    我很困惑。

    EMIF 能否支持同步 SRAM?

    Altera 提供的 FPGA 内部块 RAM 仅支持同步 SRAM、而不支持异步 SRAM。

     

     

    这样,我们是否有任何建议?

     

     

     

    韦恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    韦恩、

    本机不支持同步 SRAM。

    Tommy