This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28069M:如何使用两个 tms320f28069m Launch Pad 通过 CAN 总线进行通信。

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28069M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/718038/ccs-tms320f28069m-how-to-communicate-through-can-bus-by-using-two-tms320f28069m-launch-pad

器件型号:TMS320F28069M

工具/软件:Code Composer Studio

我想使用 CAN 总线与两个节点通信。

我正在使用两个 TMS320f28069M lauch pad 板。  

指导我如何设置 CAN-ID?

我使用的是 CCS6.0.2版本、并使用 C2000ware- eCAN-back2back.c 中提供的自检模式 CAN 总线示例

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ashwinee、
    请从 www.ti.com 下载并阅读我的 app.note SPRA876。 所有示例都是经过测试的示例。 将 MSGID 分配给邮箱非常简单、这些示例向您展示了如何操作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    “发送我”链接。
    我获得了 SPRA876的不同链接、但有什么帮助呢?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    www.ti.com/.../spra876b.pdf
    请阅读 app.note 并尝试这些示例。