This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069M:调用 TMS320F28069M 和 InstaSPIN-MOTION 进行挑战!

Guru**** 2927460 points

Other Parts Discussed in Thread: MOTORWARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/718170/tms320f28069m-calling-tms320f28069m-and-instaspin-motion-for-a-challenge

器件型号:TMS320F28069M
主题中讨论的其他器件:MOTORWARE

尊敬的先生:

我想使用功能强大 的 F28069M 和 InstaSPIN-MOTION 设计8种不同类型的伺服电机。伺服电机由三相定子、无刷8至10极转子组成、具有集成式增量编码器和电磁制动器。 伺服电机的额定电压和直流链路电压为350Vdc。

对于此应用、我计划为所有伺服电机驱动器设计一种单一类型的控制 PCB、尽管电机功率发生变化、我将为每个伺服电机使用适当的隔离式栅极驱动器和电源开关(和外设) 根据每个电机额定功率将其连接到另一个 PCB 上。

谨请你:

1-建议我是否为此应用选择了最佳器件。

2-建议最佳和适当的路线图以实现我的目标。

3-建议我是否可以完全使用 USB 和 JTAG 仿真器对每个应用的每个控制 PCB 进行编程、并使用相关的伺服电机对每个控制器进行调优。

4-建议我是否需要任何其他要求。

此致;

Adel Najafi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    是的、F28069M 应该是一个很好的选择。 您可以使用 JTAG 仿真器对器件进行编程。 如何为每个电机调整应用取决于您编写软件的方式、但可以使用 USB 或 JTAG 来实现这一点。

    您的一些问题过于宽泛、我无法回答、尤其是不知道您项目的详细信息、但如果您对 F28069M 和 MotorWare 有具体问题、我们可以提供帮助。

    惠特尼
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是有传感器还是无传感器应用?

    肖恩