This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28027:800VA 纯正弦波参考设计

Guru**** 675400 points
Other Parts Discussed in Thread: POWERSUITE, CONTROLSUITE
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/717253/tms320f28027-800va-pure-sine-wave-reference-design

器件型号:TMS320F28027
Thread 中讨论的其他器件:powerSUITEcontrolSUITE

大家好、我希望实现上述参考设计(slaa602)。 但我无法获取此参考设计的源代码、光绘文件、PCB 文件?

请帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以使用以下链接获取所有文件。 您可能必须注册为 my.ti.com 成员才能获取一些文件。
    www.ti.com/.../TIDA-01292
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢罗的答复。

    我已在 TI.com 上注册为会员。 如果您可以共享用于微控制器的文件(源代码等)、那将非常有帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    微控制器文件的需求

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有专用的 MCU 文件(s/w 或 h/w)、因为它是展示了电源逆变器的硬件参考设计。 您可以下载并安装 powerSUITE 和 controlSUITE、直流/交流或太阳能上有一些示例项目可供您参考。

    www.ti.com/.../powersuite
    www.ti.com/.../controlsuite