This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069:IEC60730的 USB 相关测试代码

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/718211/tms320f28069-usb-related-testing-codes-for-iec60730

器件型号:TMS320F28069

您好、香榭丽舍

 

如以下 C2000 IEC60730软件包链接所下载、其中无法创建与 USB 相关的测试代码。

您是否愿意建议我们是否计划在其中添加 USB 相关代码? 谢谢!  

http://www.ti.com/tool/iec60730swpackages

此致、

Linda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们不打算为 USB 添加诊断软件。

    但是、IEC 60730中的 SEee 类仅要求发送 CRC 和数据包以满足安全标准。 这是 USB 通信协议固有的。 因此、USB 不应需要任何额外的诊断机制。

    此致、
    SAL