This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28374S:BGA 封装

Guru**** 2763595 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/718319/tms320f28374s-bga-package

器件型号:TMS320F28374S

您好!

客户将在光伏逆变器中使用 F28374S BGA 封装。  

从设计、测试、制造到维护、您是否有任何有关如何充分使用 BGA 的应用手册?  

例如、在制造过程中、它是否需要 F28374和 PCB 之间的胶?

非常感谢。

BR、Jordan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    约旦

    随附的是一份初步文档、其中包含 PCB 设计的 BGA 技巧(请参阅第2节)

    此致、

    PEtere2e.ti.com/.../3362.hwg_5F00_16c.zip