This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:GPIO 读取

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/717959/tms320f28379d-gpio-read

器件型号:TMS320F28379D
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

我想知道读取输入 GPIO (如果它是3.3V 或0v)的步骤。

查找该寄存器时遇到问题。

我需要用于   双核28033 GpioDataRegs.GPADAT.bit.GPIO25的类似命令。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    萨加尔

    是的、它与其他器件相同。 您是否了解 过 C200Ware 中的 GPIO 示例

    此致、

    Vivek Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    萨加尔

    启用此类编码的等效软件头文件以及使用它们的代码示例、可在 device_support/F2837xd 目录中的 C2000Ware 中找到。

    Driverlib: 另请注意、此器件上有一个用于外设的完整 driverlib。  Driverlib 可与您在 F2833x 上使用的头文件组合到同一个项目中。  请参阅 C2000Ware driverlib/目录。  

    您可能会发现应用手册 :www.ti.com/lit/SPRAA85  "Programming TMS320x28xx and TMS320x28xxx Peripherals in C/C++(使用 C/C++对 TMS320x28xx 和 TMS320x28xxx 外设进行编程)"很有帮助。  它介绍了两种编程方法:您当前使用的头文件和 driverlib。

    查看网站 C2000入门–软件  -了解 有关 C2000Ware、 controlSUITE和 C2000 MCU 软件产品的更多信息。

    此致

    Lori