This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377D:TMS320F28377DZWT

Guru**** 2884150 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AHCT245, SN74HCT245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/717404/tms320f28377d-tms320f28377dzwt

器件型号:TMS320F28377D
主题中讨论的其他器件:SN74AHCT245SN74HCT245

作为 PWM 输出 GPIO 端口(gpio145-gpio168)、TMS320F28377DZWT 的输出电流是多少?SN74AHCT245和 PWM 后端之间的电阻是多少?PWM 后端和 SN74HCT245之间的电阻是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该器件的 GPIO 的最大输出电流为20mA。 "PWM 后端和 SN74HCT245"之间的电阻是什么意思? SN74HCT245还具有以下输出电流特性。

    http://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74ahct245.pdf

    第4页。

    如果您要将 PWM 引脚直接连接到 SN74HCT245、它们之间的电阻不大。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果 SN74AHCT245收发器用于增强 PWM 的驱动能力并将 GPIO 的 TTL 电平(3V)转换为 CMOS 电平(5V)、TMS320F28377DZWT 的 PWM 输出端和 SN74AHCT245收发器之间是否需要电阻?如果需要电阻、 电阻的幅度是多少?图中显示了特定电路

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是我的输入:
    这些电阻器不是在 PWM 输出和 SN74AHCT245之间串联的。 这些是下拉电阻器。 基本上、当引脚上没有 PWM 信号且引脚悬空时、您可以将其放置在那里、以便您尝试强制其状态为低电平。 当您将器件配置为驱动 PWM 引脚时、不需要它们的存在。 这取决于系统是否需要引脚上的信号在上电时处于低电平。

    如果需要这些电阻器(特定于应用)、则安全值为10k、其电阻足够高、不会消耗过多电流、而电阻足够低、不会通过输出和输入引脚创建分压器。