This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIEVM-HV-1PH-DCAC:在电压源模式下、它在空载条件下无输出

Guru**** 2561910 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE, POWERSUITE, SFRA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/716966/tievm-hv-1ph-dcac-it-has-no-output-in-no-load-in-voltage-source-mode

器件型号:TIEVM-HV-1PH-DCAC
Thread 中讨论的其他器件:controlSUITEpowerSUITESFRA

我有这个 EVM, 它在无负载(输出连接开路且无负载)的电压源模式下没有输出电压,对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.您使用的是哪种软件? controlSUITE 或 digitalPowerSDK 版本?

    2.您使用的是哪种器件? F28004x 或 F28377xD

    3.您使用的增量构建级别是什么?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    F28377XD 还可以、在 ADC 感应模式下为 F28004X、有时可以打开并具有输出、有时会打开且没有输出、看起来像 triger OC 跳闸、不稳定。 在 SDFM 传感中、它无法获取 VBUS 电压。
    另外、我尝试将 Fsw 增加到25kHz、但它将没有输出、如果我想使其在25kHz 下工作、我应该怎么做。
    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Claud、

    由于 SDFM、开关频率的增加受到限制、请参阅下文。

    e2e.ti.com/.../2593272

    您可能必须修改 OSR、但目前它已在 powerSUITE 中修复。 我们有一个提交的 JIRA 文件来解决这一问题。

    对于 F28004x,

    ADC 感应模式->此测试无负载? 构建级别3?

    SDFM 感应无法获得 VBUS 电压? 这是25kHz 开关吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    主席先生,

      输出不稳定是因为滤波电感器焊接 不好并且损坏。

     现在 、我尝试在 F280049 ADC 模式下将 Fsw 增加到25kHz、但没有脉冲和输出、 下面是我 的更改、PLS 为您提供专家建议。 谢谢。  

    #define INCR_BUILD 3.
    //检查直流条件下的系统(最干净的 SFRA 曲线) 0为 false,1为 true
    #define DC_CHECK 0
    //选择感应选项,1表示 ADC,2表示 SDFM
    #define ADC_based_sensing 1.
    #define SDFM_based_sensing 2.
    #define sensing_option  1.
    #define AC_FREQ         60

    /*功率级相关值*/
    #define INV_PWM_switching_frequency ((float) 25*1000)

    #define INV_Deadband _US 0.2
    #define INV_PWM_PERIOD (PWMSYSCLOCK_FREQ)/(INV_PWM_SWITING_FREQUENCY)
    #define INV_Deadband _pwm_count (int)((float) INV_Deadband _US*(float) PWMSYSCLOCK_FREQ*(float) 0.000001)

    #define VAC_MAX_SENSE 450.0  // 620.152
    #define VDCBUS_MAX_SENSE 450.0 // 620.152
    #define I_MAX_SENSE 16.9//15.6  
    #define I_TRIP_LIMIT 10.
    #define VAC_Typical 110

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    25kHz 可以、有时看起来像噪声 TRIGE OC、30k 从不可以、有什么限制、我的 IGBT 替代产品可以支持更高的频率、只是噪声?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们尚未测试超过20kHz、  

    至少在频率增加的情况下、您使用 ADC 进行测试、这是正确的做法。  

    3.您是否看到该跳闸也在开环发生?

    4.如果跳闸仅在 闭环中发生、 则控制环路可能是一个问题。 更改开关频率后、您是否重新调整了系数?