This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSDOCKH52C1:独立运行、闪烁

Guru**** 2899250 points

Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/716969/tmdsdockh52c1-standalone-running-blinky

器件型号:TMDSDOCKH52C1
Thread 中讨论的其他器件:controlSUITE

您好!

刚开始了解具有 controlCARD (F28M35H52C1)的 C2000、并尝试在没有调试器的情况下运行闪烁、但 C28无法正常工作、但 M3工作正常、闪烁愉快。

读取旧线程我发现我应该以某种方式独立初始化 RAM、但我找不到任何示例。

我试图浏览参考资料,但它令人不知所措,充满了丢失的信息,从这些信息中几乎不可能选择一个新的入门。

有人能不能让学习曲线变得更加陡峭、并帮助您了解运行示例和一些提示吗?  

提前感谢您!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尼科拉

         您正在运行哪个闪烁示例? 总共有3个。

    1. M3       C:\ti\controlSUITE\device_support\f28m35x\v220\F28M35x_examples_Master\blinky
      1. 将独立运行
    2. C28.      C:\ti\controlSUITE\device_support\f28m35x\v220\F28M35x_examples_Control\blinky
      1. 需要在"C:\ti\controlSUITE\device_support\f28m35x\v220\F28M35x_examples_Control\setup_m3/m3"中找到的工程才能运行。
    3. M3+C28  C:\ti\controlSUITE\device_support\f28m35x\v220\F28M35x_examples_Dual\blinky
      1. 需要目录中的两个项目  

    如果您在开始使用 F28M36时遇到问题、 则会提供 Workshop

    此致、
    Cody  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Cody、

    感谢您的帮助、我尝试(3)使用 M3+C28、我也希望以独立方式运行该示例。

    我已经下载了 Workshop 并在网上找到了该讲座的视频、但 IMHO 小问题有点难找到、例如如何初始化内存以便独立运行。


    BR、
    Nikola。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尼科拉

    您所讨论的示例默认为"闪存"配置。

    请看一下实验课程中的实验1、我想实验 课程将向您介绍如何设置两个内核、以便在从闪存运行时切换 LED。

    此致、
    Cody  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Cody 的帮助、我已经粘贴了我的屏幕、正如您所说的、它是有效的!!

    只是想让其他人了解它是如何为我解决的。

    BR、

    Nikola。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尼科拉

    很棒!! 很高兴听到这个消息!

    如果您有任何其他问题、请随时开始另一个主题。


    此致、
    Cody