Other Parts Discussed in Thread: TMS320LF2407A, C2000WARE, AFE031, MOTORWARE, DRV8305, DRV8301
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320LF2407A 主题中讨论的其他器件: C2000WARE、 AFE031、 MOTORWARE、 DRV8305、 DRV8301
工具/软件:Code Composer Studio
我们有一个运行了图形 LCD 显示屏的 TMS320LF2407A 项目。 我想使用通过 SPI 接口通信的触摸屏来更新它。 但未找到任何详细信息。 我们还有另外一个项目是 Atmel 处理器和 ft800电阻式触摸屏。 我尝试查找任何支持 TMS320LF2407A 的 ft800驱动程序。 但找不到任何东西。 如果有人可以提供 TMS320LF2407A 的 SPI 触摸屏详细信息、那将会大有帮助。
谢谢你
Aroon