This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:伺服控制信号处理材料

Guru**** 2457760 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/717315/tms320f28377s-servo-control-signal-processing-material

器件型号:TMS320F28377S
Thread 中讨论的其他器件:controlSUITEC2000WARE

您好、C2000冠军

我的客户应用是使用 F28377的伺服控制、客户有技术支持需要咨询 TI 电机控制专家。

TI 是否有有关 FFT 分析、ADC 和编码器信号处理(如滤波器算法)的 thechnichal trianing 或材料?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可能会在 controlSUITE 和 c2000ware 中找到更多有关 FFT、位置管理器的应用文档、甚至是示例项目。

    controlSUITE 链接:
    www.ti.com/.../controlsuite

    定点或浮点上的 FFT
    C:\ti\controlSUITE\libs\DSP\FixedPointLib\v1_20_00_00\doc
    C:\ti\controlSUITE\libs\DSP\FPU\v1_50_00_00\doc

    使用位置传感器的伺服驱动器
    C:\ti\controlSUITE\development_kits\TMDSIDDK_v2.0

    C2000ware 链接
    www.ti.com/.../c2000ware

    FFT 文档或示例
    C:\ti\c2000Ware_1_00_05_00\libraries\dsp\FPU\c28\docs

    您可以使用以下链接查找有关伺服驱动器的更多信息。
    www.ti.com/.../absolute-encoder.html