This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:SPI A 引脚配置有疑问

Guru**** 2477965 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/717407/tms320f28377s-spi-a-pin-configuration-doubt

器件型号:TMS320F28377S

您好!

客户正在其应用中使用 F28377 SPI。

他们对 SPI A 引脚有疑问。 在176引脚封装中、使用了 GPIO54、GPIO55和 GPIO60、但不在"组"中。 这是可以的吗? SPI 波特率低于2Mbps。

非常感谢。

BR、Jordan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    约旦

    如果未使用高速模式且速度未接近指定的最大值、则在 F28x7x 上使用 SPI 时对分组没有限制。 (F2837x 为50MHz、F2807x 为30MHz)

    此致、
    标记