请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28377S 您好!
客户正在其应用中使用 F28377 SPI。
他们对 SPI A 引脚有疑问。 在176引脚封装中、使用了 GPIO54、GPIO55和 GPIO60、但不在"组"中。 这是可以的吗? SPI 波特率低于2Mbps。
非常感谢。
BR、Jordan
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
客户正在其应用中使用 F28377 SPI。
他们对 SPI A 引脚有疑问。 在176引脚封装中、使用了 GPIO54、GPIO55和 GPIO60、但不在"组"中。 这是可以的吗? SPI 波特率低于2Mbps。
非常感谢。
BR、Jordan