This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280041:比较器

Guru**** 2962810 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F280041

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/716847/tms320f280041-comparators

器件型号:TMS320F280041

尊敬的所有人:

目前、我们正在 针对新项目评估 TMS320F280041、如果模拟比较 器满足我们的要求、则需要相关信息。

该项目是一个4x 交错式 PFC 、具有4倍的以下信号来关闭 PWM。 在运行期间、总共需要8个比较器通道来避免重新配置。

比较器的负输入应通过 DAC 设置为1.5V。

PWM 始终在运行。 关断应由计时器(占空比)或比较器触发。

开关频率类似于130kHz (全周期、例如两条红线之间)

 

转换位置->neg 应关闭 PWMxA

转换 neg->pos 应关闭 PWMxB

 

如果使用比较器 COMPH/compl、这是否可以在不进行重新配置的情况下实现?

我们应如何连接模拟信号以到达8个 PWM、例如引脚9 (CMP_HP0)和引脚12 (CMP_LP1)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jochen、

    是的、这是可能的。 不需要重新配置。 比较器输出端有一个反相器来反转跳闸、因此您可以将其用于 pos->neg 转换。 比较器可轻松满足130KHz 开关频率。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Frank、
    感谢您的评论。 很高兴听到这样的效果。
    我假设模拟信号需要路由到两个引脚、例如引脚9和引脚12也是正确的、或者多路复用器是否有办法将引脚9上的信号路由到两个比较器?

    此致
    Jochen
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jochen、

    可将多个引脚路由至比较器正输入和负输入。 请查看 TRM 中的"模拟子系统"一章、了解可能配置的完整列表。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    我知道这份文档、我的问题更像:是否可以只使用一个引脚并将其路由到多个比较器输入? 或者、我是否需要为 n 个比较器使用 n 个引脚?

    根据我的理解,这是不可能的,但会给予更多的自由。

    此致

    Jochen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jochen、

    是的、您的理解是正确的。 组中比较器唯一可用的输入选项是该组中的模拟引脚。