请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F2812 工具/软件:Code Composer Studio
大家好、希望有人能帮我解决这个问题、请原谅我的英语不好。
我是数字信号处理器的初学者、实际上我使用 TMS320 F2812 将同步机器用作功率发生器、 我遇到了一个非常奇怪的问题、我的代码工作正常、直到添加单个变量冻结 D.S.P (相同代码只有 一个在一个代码行中声明的变量仅声明、甚至不使用)。 一开始我以为我的变量声明有问题、但当删除另一个变量时、DSP 不再冻结。
在编译代码和对 D.S.P 进行编程时、I'v 没有警告或错误
谢谢你
ps1:我正在使用 IQ 数学库
PS2:我现在没有地图文件,我明天在办公室上上传它。