This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28035:连接至目标时出错(ERROM-1015 @0x0)

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28035

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/716883/tms320f28035-error-connecting-to-the-target-error-1015-0x0

器件型号:TMS320F28035

大家好、

在尝试加载程序时、TMS320F28035微控制器遇到问题。 我收到如下所示的错误消息:

此外、我发现控制卡中的以下组件非常热。

我在其他门户网站上查看了几个原因、但无法确定其在该门户网站中的适用性。  请在调试该问题时请求您的支持。

非常感谢您的支持

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sameer、您好!

    似乎控制器已被永久锁定/损坏。 原因可能有多种-您可以搜索论坛。 更换损坏的部件是最快和最佳的解决方案。

    此致、
    Gautam