This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28069M:CCS 中的终端检测问题

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28069M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/714688/ccs-tms320f28069m-problem-with-terminal-detection-in-ccs

器件型号:TMS320F28069M

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我刚刚为 TMS320f28069M TI 处理器安装了 CCS。 尝试初始编码。

我正在使用  

Code Composer Studio
版本:8.1.0.00011

操作系统:Windows 7、v.6.1、x86/Win32

发现问题以检测终端。 请您指导我进行这方面的操作吗? CCS 版本是否有问题,或者我是否需要其他东西?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ashwinee、

    [引用 user="ASHWINEE JADHAa"]查找检测终端的问题。

    您能详细说明吗? "终端设备"是什么意思?

    此致、

    Gautam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ashwinee、

    由于我们没有听到您的反馈,我们假设您能够解决这个问题。 如果没有、请发布一份回复、其中包含有关您在 CCS 中尝试执行的操作以及您所面临的确切问题的更多详细信息。 谢谢。